This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:编程接口的最大速度

Guru**** 2936840 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1545554/lmx2492-maximum-speed-of-programming-interface

器件型号:LMX2492


工具/软件:

您好、

我尝试达到编程接口 CLK 的最大速度。 它具有 10ns 的高时钟脉冲宽度和 10ns 的低时钟脉冲宽度。 我知道 20ns CLK 周期。 但是没有超过 20MHz (50ns)。 我为 20MHz 成功工作了。 您是否测试过编程接口速度?

如果您针对 20ns 进行了测试、是否提供任何建议? 我试图检查这些东西。 压摆率 和时序图对于 50MHz 是正确的、但不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在微控制器和 LMX 器件之间直接连接了 SPI? 您是否在它们之间添加了任何电阻器和电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在每条线添加了 22R 串联电阻。 我没有使用电容器。 您是否分享这些线路的任何原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以在 22Ω 电阻器前后探测 SPI 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以。 这里显示了示波器图片。

    下面是 22R 之前的示波器图片 (MCU 和 22R)。
    黄色通道:CLK
    蓝色通道:数据
    红色频道: LE

    以下是 22R 之后的示波器图片 (PLL IC 和 22R)

    我尝试使用游标进行测量。 我在测量过程中使用无源探头。  

    我也没有驱动 25MHz CLK:你的建议是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 20MHz 处、我预计应该会看到方波信号。

    请使用更高的 SPI 时钟频率重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法针对任何高于 25MHz 的值对 PLL 进行编程。 我尝试了 3 个不同的 SPI 主器件。 您确定以上 25MHz CLK 是否适合编程接口? 我花了很多时间做这件事。 您确定此 PLL 已在 25MHz 以上进行测试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    22Ω 电阻器前后的 SPI 波形是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我之前分享了 50MHz 的测量结果。 我测量到了不同的速度。 波形 不变、 几乎像一个正弦。 我看不到 20MHz CLK 或 25MHz CLK 有任何方波。 但我可以对其进行编程。 如果我 尝试 100/200/500kHz 或 1 –2MHz CLK 速度、那么您是正确的方波。 另外、我使用无源探头、它应用了低通滤波器、方波的边缘可能不那么锐利。  您希望看到什么?  

     这是我尝试过的方法:选择压摆率很快、尝试不同的 SPI 主  器件并从不同的示波器进行测量。  

    波形是正确的。 设置/保持、峰值电压和压摆率正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 20MHz SPI 时钟时、我预计可以看到方波信号。

    下面是在 22Ω 电阻器之后使用 20MHz SPI 时钟的图。

    使用 50MHz SPI 时钟、我可以将器件编程为锁定。

    20MHz 处的图比我的 50MHz 图糟糕得多、您需要验证 25MHz 或更高位置的信号。 如果信号失真非常糟糕、LMX2492 可能无法正确解码信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、

    我使用 LMX2492 演示板。 这非常有趣、因为如果我不在 Ic 和控制器之间连接 GND、IC 被编程为 50MHz。 如果我将 GND 连接到它们之间只是一点、则从未进行编程。 我试图绑定不同的单点,结果是相同的,它不是编程。 不过我将多个点绑定在一起、IC 是进行编程的。 您的建议是什么? 它不是编程奇怪没有 GND 之间的连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个 GND 应连接在一起。 您是否将控制器连接到板上的 TP?

    如果将控制器连接到 uWire 的引脚、则应将 10kΩ 串联电阻器更改为 33Ω 等类似器件。