This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:同步发生所需的时间

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1552196/lmx2572lp-time-taken-for-sync-to-happen

器件型号:LMX2572LP


工具/软件:

你好 Noel、

我已将问题标记为已关闭、因为您已完全回答我的问题。

我有一个新的相关疑问:如果我有两个 LMX2572LP、并且我正尝试使用 SYNC 脉冲实现相位同步、那么对于特定的频率设置、相位同步是否预计每次都会在相同的时间内发生?
还是如您所说:知道何时发生相位同步的唯一方法是测量相位?

谢谢、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    我回答在原来的帖子,让我们关闭这个帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢我会在这里回复并结束