This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572 同步、OSC = 120MHz

Guru**** 2551650 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1552271/lmx2572-lmx2572-sync-with-osc-120mhz

器件型号:LMX2572
主题: LMX2820 中讨论的其他器件

工具/软件:

如数据表中所述、我们希望同步 LMX2572 相位输出、以便在 OSC 相位和输出相位之间保持恒定延迟。  

我们可以稳定每频率的恒定相位(我们使用 2900 –3500MHz 频带)-但重要的是,当我们转到 F1(例如 2950MHz ),跳转到 F2(例如 3170MHz ),然后返回相同频率的 2950MHz 时,相位延迟应该相同。  

我们使用 120MHz、但 PFD 频率为 60 或 40MHz (R=2 或 R=3)。  我们使用分数(非整数)、有些频带是使用输出分频器 2 生成的、有些频带是直接 VCO 输出。  

似乎 CAT3 是我们的选择、但我们发现 CAT3 同步仅限于 Fosc<CAT3 100MHz。  

如果我们必须使用 Fosc=Fosc,我们 120MHz 有什么选择?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Cat3 中。 SYNC、我们需要一个时间关键型 SYNC 脉冲来完成同步。 如果 F1 属于 Cat3。 SYNC 配置、当 PLL 从 F2 返回到 F1 时、我们仍然需要一个 SYNC 脉冲来使输入/输出相位具有确定性。  

    LMX2820 最高可支持 Cat.3 同步中的 200MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有办法将设备与 120MHz 同步?   

    另一个问题:当 Fosc=cat3 时,设备中阻止 120MHz 同步的实际限制因素是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个设计问题、我们在 LMX2820 中对此进行了改进。