This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:TPS3850G33DRCR

Guru**** 2557190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1552945/tps3850-tps3850g33drcr

器件型号:TPS3850


工具/软件:

 我正在使用此电路来监视的窗口  、设计计算是否正常? 但如果我监控的是 3.3V 电压并且 VDD 和 SENSE 引脚都连接到相同的电压、电路会是错误的吗? 如果 VDD 为 5V、则 SENSE 引脚监控为 3.3V 意味着可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghna:

    让感测引脚监测 VDD 电压轨是一种有效配置、这是该器件的典型用例。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、如果假设 Vcc3V3 损坏、IC Only 将不工作、那么 SENSE 引脚怎么样、在这种情况下、我们应该将 VCC5 连接到 VDD 引脚、将 VCC3V3 连接到 SENSE 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghna:

    如果 VCC3V3 未降至 VDDmin 以下、器件将保持正常工作。 如果担心 VCCv3 低于 1.6V 且 VCC5V 将更加稳定、则是的、使用 5V 作为 VDD。

    Jesse