This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:支持外部 VCO?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2485, LMX2491, LMX2572, LMX2820, LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1553154/lmx2572-external-vco-support

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件: LMX2820、 LMX2581、LMX2571 、LMX2485、LMX2491

工具/软件:

我是否可以将 LMX2572 与外部 VCO 一起使用、从而绕过内部 VCO 并禁用它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    否、LMX2572 不支持外部 VCO、因此无法将外部 VCO 信号恢复到内部 N 分频器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有与 LMX2572 类似的器件支持外部 VCO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    LMX2571、LMX2581 和 LMX2820 是支持外部 VCO 的合成器。

    如果使用外部 VCO、实际上需要 PLL 而不是合成器。 您可以考虑使用 LMX2,485,24824862487 或 LMX2,491,2492。