This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318EVM:EEPROM 编程

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1552642/lmk03318evm-eeprom-programming

器件型号:LMK03318EVM


工具/软件:

您好、

要对此 EVM 上 TICS Pro 中的 EEPROM 页面进行编程、是否需要在写入操作期间正确编码 GPIO[3:2]接头? 或者、在软件中选择正确的 EEPROM 页面是否足够?

谢谢、

Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon、

    对 EEPROM 进行编程时、TICS Pro 中的组合框决定了要编程的 SRAM/EEPROM 页面。 我们的建议是编程  每个 EEPROM 页面(如果只需要一个)。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kadeem。 如果我在 POR 时只需要一组设置、我是否应该使用相同的设置对每个 EEPROM 页面进行编程?

    谢谢、

    Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon、

    是的。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。