This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:接近相位噪声、比仿真差

Guru**** 2769035 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1551809/lmx2594evm-close-in-phase-noise-worse-than-simulation

器件型号:LMX2594EVM


工具/软件:

您好、

Im 将 LMX2594EVM 与 125MHz 参考时钟搭配使用 (https://www.crystek.com/specification/clock/CCPD-575.pdf)。使用原始 EVM 环路滤波器的仿真结果产生以下性能:

但是、我确实使用 FSW 和 K40 选项来测量此相位噪声性能:

有什么提示、为什么近端相位噪声比仿真结果差大约 30dBc?

当我使用采用 125MHz 的 SMB100B 作为基准时、相位噪声会显著改善。 因此、我假设 FSW 的测量设置是正确的。

谢谢 David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    如何将 LVPECL 时钟连接到 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟是一个直接焊接到 EVM 线的 SMD 芯片。 将这种配置用于交流耦合 LVPECL:

    R27=R28= 180R

    R25=R30 =未安装

    R32 =未安装

    R24b=29b= 0r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您应该包括 R32、它是驱动器的终端。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的建议。 我 确实实现了 100R 端接、遗憾的是、这没有解决不良近端相位噪声的问题。

    蓝色迹线显示更新后的电路拓扑、紫色迹线显示传统配置。 两者产生相同的相位噪声。 还有什么我可以尝试的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    相位噪声已经很好、问题是偏移量介于 10kHz 和 50kHz 之间。

    这可能是由电源或 XO 导致的。

    您能否验证 XO 的输出是否正常? 如果问题是由 XO 导致的、请为 R27 和 R28 尝试不同的分流电阻。 通常、分流电阻位于 150Ω 和 240Ω 之间。