This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:只写入寄存器来配置 LMK05318B

Guru**** 2557170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1553831/lmk05318b-write-register-only-to-configure-lmk05318b

器件型号:LMK05318B


工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户使用了 TICS Pro 输出.hex 文件、如下所示。 它们不使用 EEPROM+I2C/SPI 或 ROM+SPI。

它们 只写入寄存器来配置 LMK05318B。 启动后、它们使用 I2C 将所有寄存器写入.hex 文件。  

我理解不建议这样做。

  • 客户想了解为什么直接写入寄存器会导致没有输出。
  • 客户在下面的第一个文件中找到、如果他们使用 I2C 计算所有寄存器、则没有输出。 但如果他们使用第二个文件,它可以正常工作
  • 为什么我们必须利用 EEPROM 或 ROM 启动?

e2e.ti.com/.../MAC_5F00_LMK05318B_5F00_XO-25M-input_5F00_2025.8.14_5F00_debug_5F00_HEX.txte2e.ti.com/.../MAC_5F00_LMK05318B_5F00_XO-25M-input_5F00_2025.8.11_5F00_HEX.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    他们是否可以在写入所有寄存器后尝试发出软件复位(切换 R12[7])来查看是否可以看到输出?

    只要在引导后修改 APLL 寄存器设置(例如 XO 输入或 APLL 分数 N 分频器)、APLL 就需要重新校准(软件复位)。

    如果 APLL 无法在启动时锁定、则输出保持静音状态。 如果设置不正确、APLL 无法锁定。

    此致、

    Jennifer