This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:复位后等待时间

Guru**** 2930710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1553829/lmk04832-wait-time-afer-the-reset

器件型号:LMK04832


工具/软件:

你好、团队

是否有向器件发送软件复位后等待的建议?  

此致、

高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件复位(和硬件引脚复位)在几个状态机时钟周期(~100ns/周期)内完成。 由于最大 SPI 频率为 5MHz、因此 即使尽可能快地写入 SPI、复位也将始终在下一个 SPI 事务完成之前完成。