This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104:CDCLVC1104PW 建议工作结温

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1553640/cdclvc1104-cdclvc1104pw-recommended-operating-junction-temperature

部件号:CDCLVC1104


工具/软件:

 CDCLVC1104 的建议工作结温是多少?

数据表列出了绝对最大结温、我想查询建议的工作结温是否不同。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadab:  
    不存在推荐的工作结温。  
    如果您在最高环境温度 (85°C) 下工作、则结温应仍远低于最大允许值。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent、  

    您是否说过、只要结温低于 125°C、器件就不会出现故障?  
    如果是、那么这将是用于评估器件热性能的可接受等级?  

    谢谢

    Sadab Bahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件的额定温度高达 85°C、只要在运行器件时不会超过该值、就可以做到这一点。  
    但正确、即使在最高环境温度*(85°C) 下工作、也不会在最高结温附近工作。  
    热指标也可在此处找到。  

    我们还获得了更新版、更出色的(最低本底噪声–171dBc/Hz、1.8V/2.5V/3.3V 电源)、即 LMK1C 系列。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent、  
    您是否假设在 85°C 下工作时的最大功率耗散;如果您声明在 85°C 下运行的器件无法达到其结温? 最大功率耗散下的 85°C 和 85°C 环境温度是否会产生 125°C 的结温?  

    结温与环境温度之间的关系为 Tj=Ta+JA*ThetaJA Pd
    假设 Tj 最大值为 125、则 Pd =(125-85)/149.4=.267W

    谢谢、

    Sadab Bahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、即使假设器件在 85°C 环境温度下处于最大输出功率、结温仍然不会达到最大额定值 (125°C)

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent、  

    您能否告诉我最大功率耗散是多少、或者阐明在最大功率耗散下 85°C 下的结温是多少?  

    如果我明白这一点、只要器件的结温低于 125°C、就可以了吗?

    谢谢、

    Sadab Bahar