This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:斜坡生成

Guru**** 2555100 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1551665/lmx2572-ramp-generation

器件型号:LMX2572


工具/软件:

是可以实现的
频率扫描 1(在斜升/斜降配置中):

起始频率:2.4 GHz
停止:2.485 GHz
扫描时间/扫描速率:0.1 μs / 10MHz

频率扫描 2(在斜升/斜降配置中):
起始频率:5.725 GHz
停止:5.85 GHz
扫描时间/扫描速率:0.1 μs / 10MHz

如果不能做到、则向我们提供我能够详细实现的其他方法。
以及我可以扫描 150MHz 频带的最小时间周期是多少。
如果我禁用 VCO 校准、这会对斜坡信号产生极大影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无校准斜坡范围小于 VCO 频率下的 80MHz。 在您的应用中、您需要在斜坡期间进行多次 VCO 校准。 校准时、会出现大干扰。  

    此外、对于 LMX2572 而言、您所请求的斜坡持续时间仍然太短。 我认为 LMX2572 或任何其他合成器都不支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我们能否取消 VCO 校准并获得所需的输出  
    使用此 IC 针对 150MHz 频带可实现的最短时间周期是多少

    您可以  为上述规格推荐任何其他 IC 或集成解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们可以在完全辅助模式下运行器件、从而跳过 VCO 校准。 要扫描频率、您需要不断对器件进行编程、以随着时间的推移锁定到不同的频率。  

    在完全辅助模式下、更改 VCO 频率时、还需要写入一些寄存器。 假设我们需要写入 5 个寄存器来更改频率、最大值为 SPI 速度、完成寄存器写入需要 40ns 的时间。 该器件只有 60ns 的响应和更改频率、这对于器件来说是不够的。  

    请咨询 DAC 团队(在数据转换器论坛中)、了解其是否有适合您的需求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    使用此 IC 针对 150MHz 频带可实现的最短时间周期是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否必须进行 VCO 校准或 VCO 频率更改?
    您是否有任何文档、以便我能够详细了解整个过程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VCO 频率变化量足够大时、需要进行 VCO 校准。  

    下面的应用手册对此进行了说明。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snaa336