This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK3H0102:修改输出频率

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1554166/lmk3h0102-modify-output-frequency

器件型号:LMK3H0102
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我使用 LMK3H0102A016RERR、其输出为 50MHz。
但是、我的实际要求是 100MHz。
因此、我想通过 I²C μ s 调整输出频率。
我参考了数据表并遵循了以下步骤、但没有获得任何输出。 您能帮助我确认是否有任何问题吗?

步骤 1:将 REF_CTRL 拉至低电平(至 GND)、然后上电
步骤 2:读取所有寄存器值(如图 1 所示)
步骤 3:按顺序写入(如图 2 所示)
步骤 4:测量 OUT1(引脚 11 引脚 12)以确认是否存在输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SKY、

    将数字状态机时钟分频器设置为 0、这是不允许的。 必须设置数字状态机时钟、使数字状态机时钟尽可能接近 50MHz。

    您有 I2C 访问权限 — 是否有 USB2ANY 可用于将器件与 TICS Pro 连接? 否则、从 50MHz 输出切换到 100MHz 输出的绝对最简单方法是使用边缘组合器。 此操作的步骤如下:

    1. 通过向 R12[7:0]写入 91d 来解锁器件。
    2. 平均 FOD0 和 FOD1 的增益校准值。 每个 FOD 在 R146 至 R148 中有三个值、其中 x 对于 FOD0 为 1、对于 FOD1 为 2:
      1. DTCx_GAIN_DELTA_HT
      2. DTCx_GAIN_RT
      3. DTCx_GAIN_DELTA_CT
    3.  通过写入 CH0_EDGE_COMB_EN (R3[3])= 1、选择边缘组合器作为 CH0(驱动 OUT0 和 OUT1)的源

    谢谢、

    Kadeem