This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:具有内置斜坡发生器、分数 N PLL 和宽带 VCO(直流至 6GHz)的 IC 请求

Guru**** 2554620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1554224/lmx2572-request-for-ic-with-inbuilt-ramp-generator-fractional-n-pll-and-wideband-vco-dc-to-6-ghz

器件型号:LMX2572


工具/软件:

我目前正在为一个需要精确、快速频率扫描的项目探索高性能射频解决方案。 我正在寻找单个 IC 或紧密集成的解决方案、其中包括:
内置斜坡发生器
分数 N PLL
VCO、理想范围为直流至 6GHz 或 2.4GHz 至 2.485GHz 以及 5.725 至 5.85GHz

关键性能要求包括:
频率扫描 1(在斜升/斜降配置中):
起始频率:2.4 GHz
停止:2.485 GHz
扫描时间/扫描速率:0.1 μs / 10MHz

频率扫描 2(在斜升/斜降配置中):
起始频率:5.725 GHz
停止:5.85 GHz
扫描时间/扫描速率:0.1 μs / 10MHz

额外要求:
更宽的频率调制带宽、可在整个 SEPT 频带内保持增益平坦度
斜坡中的高分辨率和线性度
理想情况下、外部元件极少、并且易于与外部基准集成
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的产品线没有适合您应用的解决方案。 请检查我们的 DAC 团队是否提供了解决方案。