This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:配置检查

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1553544/lmx2594evm-configuration-check

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我尝试使用 Reference Pro 板作为基准源和 LMX2594 评估板来生成 160MHz 差分输出和 10.24GHz 单端输出。

我将 LMX2594 配置为接受差分时钟输入、并完全按照数据表中的示例连接图所示将电路板连接在一起。 Reference Pro 电路板电路未修改。 该器件配置为输出 OS = 0、OE = 1 和 LVPECL 格式的 100MHz 时钟。

在 TICS Pro 中、我选择了 LMX2594、应用了所附屏幕截图中所示的配置、然后点击“Write All“对寄存器进行编程。 但是、我没有观察到 LMX2594 的任何输出。

您能否建议是否需要任何额外的配置步骤、硬件设置或初始化过程来获得 160MHz 差分输出和 10.24GHz 单端输出?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    确保参考 PRO 板配置正确、并且您可以根据输出测量 100MHz。

    如果将 Ref PRO 以差分方式连接到 LMX2594 EVM、请按如下所示修改 EVM 的输入:

    您的 TICS Pro 配置没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导。

    我已经按照建议修改 EVM 输入并检查了电路、可以确认 Reference Pro 板正在正确输出 100MHz 差分信号。

    我还要确认:

    1.在 TICS Pro 中点击“Write All“时、这是否会立即将配置应用于 LMX2594?


    2. LMX2594 EVM 上有 DIP 开关—我的配置是否需要进行任何特定设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    正确、写入所有寄存器或 Ctrl+L 将按降序写入所有寄存器一次。

    DIP 开关用于隔离锁定检测 LED 和 MUXOUT 输出数据。 这实际上是没有必要的,你可以保持他们在制造位置。

    您是否没有从 LMX2594 获得任何信号或信号已解锁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMX2594 似乎既没有锁定、也没有提供任何输出。 我所附的屏幕截图是我在 TICS Pro 中点击 Read Focus Register 时获得的屏幕截图。 如何正确检查器件是否已锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的 LMX2594 电路板上、所有其他偏置引脚显示正常值、但 VBIASVCO(引脚 3)的测量值约为 0.3V、而数据表(表 41)指定的值约为 1.3V

    同时、该器件显示无锁定和无射频输出。

    您能否确认低 VBIASVCO (0.3V) 而其他偏置引脚正常时、是否表明出现异常情况或器件问题、以及这是否解释了同时缺少锁定和输出的原因?

    为了验证锁定状态、通过读取 TICS Pro 中的锁定检测寄存器或观察 EVM 上的 LD LED 来检查是否正确? 您能否提供推荐的详细方法来确认器件是否已正确锁定?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用示波器探测 LMX2594EVM 上的 C14/C15 节点时、可以观察到 100MHz 波形在大约 3V 的意外高直流电平上波动
    这对我来说并不正常。 这是预期行为、还是表明存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接下来、我附上了 C14/C15 测量的示波器屏幕截图以及典型差分信号电压摆幅的参考图。

    鉴于观察到的直流偏置约为 3V、似乎高于参考标准中显示的共模电平、您能否澄清 LMX2594EVM 输入是否存在这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    在没有编程的情况下 Vcc 上电后、I 测量值

    引脚 3 = 0.27V

    引脚 OSCinP = OSCinM = 1.58V

    编程后、

    引脚 3 = 1.18V

    引脚 OSCinP = OSCinM = 1.56V

    Vcc 上电后、消耗的电流是多少? 我的电路板是 146mA。 编程 POWERDOWN = 1 后、电流降至 4mA。

    您是否获得了类似的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论是否点击 Write All、引脚 3 的测量值仍在 0.28V 左右、电源电流约为 10mA。

    另一个奇怪的点是、CSB_TP 引脚始终保持低电平。 当我检查短路时、电阻测量的是 1.12Ω、它甚至会像短路一样发出蜂鸣声。

    似乎存在问题。 由于芯片选择信号不会从高电平转换为低电平并保持低电平、因此我认为该器件可能从一开始就不可写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    如果您认为 EVM 出现故障、可以申请更换。 请联系我们的客户支持中心 (www.ti.com/.../customer-support.html)。