This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:感应问题

Guru**** 2935570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1554848/tps3808-sense-issue

器件型号:TPS3808


工具/软件:

您好、

我遇到问题:引脚 5 (SENSE) 具有 1.8V 电压、但引脚 1 没有输出 1.8V 电压。 是否需要移除 100k 下拉电阻 R2M6 接地端?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    使用 R2M7 10k 和 R2M6 100k 时、SYS_PWROK 上的预期电压为~1.6V 、如果需要 1.8V、可以移除 R2M6、或者如果需要下拉电阻、可以将 R2M6 增加到兆欧范围。

    Jesse