工具/软件:
尊敬的 Noel 和 Vibhu:
我一直在测试 LMX2820 的 EVM 产品。 这是一个与刚才询问的有关 VCO 内核和校准的问题相关。
我想了解 VCO 内核之间的频率重叠。 根据数据表的表 7.5、下面是 VCO 内核的近似频率范围。

我的问题是:是否有办法从 LMX2820 中查询或读取寄存器值、以便知道它在哪个内核上运行、以及准确知道工作内核开关的频率点?
这是 TICS Pro PLL 部分的屏幕截图。
以下屏幕截图是 VCO 设置为 6350(内核 1 的最大频率)时的屏幕截图

下面的第二个屏幕截图是 6351MHz 下的 VCO、这是内核 2 的最低频率。

如何确认我使用的是哪个核心?
根据寄存器映射...我应该读取 R22 和 R23 吗?


更改特定 VCO 内核中的频率、然后读取 TICS 中 Raw Registers 下的 R22、并没有显示任何差异。
非常感谢您的反馈!
AR