This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:将削波正弦波连接到 TCXO 输入

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1550429/lmk05028-connecting-a-clipped-sine-wave-to-the-tcxo-input

器件型号:LMK05028


工具/软件:

是否有建议的电路将 1.8V 削波正弦波连接到 TCXO 的输入端? 我连接了以下时钟:

我还使用数据表中建议的以下电路与 100nF 电容器连接输出

以下是振荡器和 TCXO_IN 输出端的一些波形屏幕截图

以下是时钟输出(在 2 个 100nF 电容器之前)

以下是 TCXO_IN 处的测量值

TCXO 不检测 25MHz。 我很好奇、是否是因为波形不<1.3Vpp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还想了解 TCXO 输入端似乎没有 0.6V 偏移。 我是否应该能够在 TCXO 引脚上测量它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivani:

    让我稍后回顾一下您的问题并作出答复。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivani:

    您能否指定 TCXO 输入的压摆率? 数据表规格要求至少有 0.2 V/ns、越高越好。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新的振荡器如下所示

    但我们也有一些规格如下所示

    第二个振荡器的峰峰值输出电压过低、因此很好奇如何解决该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还发现、如果我将信号从电路板跳转到评估套件、它确实会偏移适当的 0.6V

    如果输入缓冲器断电、是否可以消除弱偏置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    环路 Kyle 来帮助进一步支持 LMK05028 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用似乎具有正确压摆率和输出电压的以下 TCXO、但其负载要求非常有限
    https://www.txccorp.com/en/product-download/ak/
    为什么该示例为电阻分压器提供如此小的电阻? 这难道不会消耗大量电流吗?

    请参阅数据表的以下部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani、

    您是否能够更紧密地捕获 TCXO 输入波形、从而可以看到实际压摆率是多少? 您还能在同一张图上包含用于测量 Vpp 摆幅的标记吗?

    您是否有 TCXO 输入连接方式的原理图?

    您还发送了 2 个 100nF 电容器之前和之后的 TCXO 输入图。 这是指哪些电容器? 设计是否基于该器件的 EVM?

    此致、
    Kyle Yamabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    下面是更多的波形屏幕截图

    有一个最小频率

    阶跃信号

    我认为真正的问题不是压摆率或振幅、而是 PLL 没有 0.6V 偏移

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivani:

    您能否分享定制电路板的 LMK05028 原理图? 如果您看到评估模块上的失调电压、则电路板上可能存在导致失调电压不存在的因素。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是足够的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivani:

    感谢您发送原理图。 我们在内部与设计进行检查、以更好地了解 TCXO 输入的预期偏置以及是否是其原因。 你发送给我的波形看起来不错——我没有看到任何明显的错误。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jennifer! 如果您需要任何其他信息、现在让我来谈谈。 或者、如果您可以拨打电话、这可能会帮助我们更快地解决这一问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭、因为对话已移至电子邮件。