This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC6C-Q1:询问 CDC6C020000ADLFRQ1 (CDC6C-Q1、20MHz、DLF) 量产版本。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC6C-Q1, CDC6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1554222/cdc6c-q1-inquiry-regarding-cdc6c020000adlfrq1-cdc6c-q1-20mhz-dlf-production-release

器件型号:CDC6C-Q1
主题中讨论的其他器件: CDC6C

工具/软件:

您好、

大约一个月前、我在这个论坛上获悉、目前处于预发布阶段的 CDC6C-Q1(汽车级)器件的大规模量产版本将于 8 月底发布。 我打算在产品设计中使用的特定器件型号是 CDC6C020000ADLFRQ1。 您能否提供更准确的发布日期?

此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sang-il、  

    我刚刚咨询了我们的产品营销团队、并确认我们将在 9/30 之前发布采用 DLR (3.2mm x 2.5mm) 封装和 DLF (2.5mm x 2.0mm) 封装的 20MHz CDC6C 型号。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我衷心感谢您的善意回应。