This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE555:斜坡生成

Guru**** 2800745 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1555421/ne555-ramp-generation

部件号:NE555


工具/软件:

您好、
您能推荐一个斜坡发生器或三角波发生器、在 2.4GHz 至 2.485GHz 和 5.725 至 5.85GHz  频率调制带宽更宽的情况下、150MHz 和 VCO 可以实现 0.1us 的此速率、从而在整个缝隙频带内保持增益平坦度。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tech A、

    NE555 离您的目标太远了。  LMK03806BISQE/NOPB 可能是错误的、但它是一个更接近的起点。 我会将支持转移到该器件的组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Techa:

    您是否咨询过 DAC 团队?