This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:LMK05318 应用问题

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1555438/lmk05318-lmk05318-application-question

器件型号:LMK05318


工具/软件:

您好的团队、

我们的客户正在使用 LMK05318、并遇到以下问题、您能帮助看看哪些因素可能导致以下行为吗?

在调试 LMK05318B 时、我发现与 156.25MHz 输出频率存在显著偏差、导致连接的端口断开链路。 下表显示了测试结果。

 156.25MHz 时钟测试

使用示波器测得的正常频率

实际测试频率

频率偏差

转换为 PPM

正常  

156.24023M

负偏差

156.13812M

10211.

653.5ppm

正偏差

156.47512M

234890

1503.3ppm

正偏差

156.27420M

33970

217.4ppm

LMK05318B 可以长时间在无频率模式下正常运行。 但是、在 SyncE 模式下、器件在前几小时内正常运行、但随后会出现频率偏差增加(从至少 2 小时增加到最多 15 小时)、从而导致原型器件和对等端口出现链路断开的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    您可以共享 TICS Pro .tcs 文件吗? 在随附的图片中、我看到一些 DPLL 设置设为“0",“,这、这是不正确的。 我可以通过文件设置进行确认。

    此致、

    Jennifer