This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:时钟和放大器;计时论坛

Guru**** 2929190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1556144/lmk04828-clock-timing-forum

器件型号:LMK04828


工具/软件:

e2e.ti.com/.../500M_5F00_64-GSPS.tcs

尊敬的团队:

我们在设计中使用 LMK04828B。 在此设置中、DCLK 频率为 500MHz、SDCLK 频率为 250MHz。 对于 250MHz 信号、我们需要一个脉冲而不是连续信号。 我们在 EVM 上测试了此配置、并按预期运行。 不过、在我们的实际电路板上、虽然 DCLK 正常工作、但 SDCLK 提供连续信号。 当我们将设置更改为脉冲模式时、它不起作用、并且无法获得预期的信号。

我们附上了 .tcs 文件 供您参考。