This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:TPL5110

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110, TLC556, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1555827/tpl5110-tpl5110

器件型号:TPL5110
主题中讨论的其他器件: TLC556LM339

工具/软件:

您好、Ron、

非常感谢您使用 TLC556 的以下解决方案。  你必须有 ESP、因为我没有告诉你的是、我将使用两节 AAA 电池为该电路供电。  因此、功耗对于实现更长的电池寿命至关重要。  最好使用 TPL 5110(我以前不知道存在)。  您是否能够提供一个使用 TPL 5110 的电路、此电路执行与您使用 TLS556 建议的电路相同的功能?   此外、我们希望能够大批量生产这款产品。 您认为 TPL5110 将投入生产多年吗? 我知道 556 已经存在了很长一段时间吗?

此外、对于计时器、我在电路中使用 LM339 四通道比较器。  该应用只需要 2 个比较器、但我希望尽量减少 PCB 上的封装数量、并尽可能降低功耗。 我认为 LM339 是一个很好的低功耗选择。  您还有其他建议吗?

我真诚地再次感谢你的所有帮助。

罗伯特·毕晓普

RON 之前的电子邮件回复

大家好、Robert、欢迎来到 TI e2e 论坛。

在下面的电路中、EN 低电平会停止两个计时器。 当 EN 变为高电平时、U1 变为高电平 20 秒。 U1 变为低电平将启动(10 分钟至 20 秒)U2 计时器。 U2 完成后、它会触发 U1 再发送 20 秒的脉冲。 R5 和 R6 是可选的、用于减慢计时电容器放电的速度(减少峰值电流)。 未显示 CONT 和电源旁路电容器。 此外、还应在 TRIG 至 VDD 之间添加 1N4148 二极管(数据表的图 25 中建议)。  精度将基于计时电容器的性能。

e2e.ti.com/.../20s-every-10min.TSC

此外、还考虑使用毫微功耗计时器、例如 TPL5110、它们确实需要大型计时电容器。 使用该器件型号启动相关主题、了解如何完成该操作。