Other Parts Discussed in Thread: TPL5110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL5110工具/软件:
e2e.ti.com/.../7026.Desired-function-waveform.pdf
你好
我们公司正在设计一种用于便携式大批量商业应用的电路。 该电路由两节 AAA 电池供电。 电池寿命、PCB 的物理尺寸小以及器件可用性是重要因素。
要实施此产品、 需要通过一个电路来生成随附 pdf 文件中的波形。 非常感谢您的帮助。 与所附波形相对应的所需功能如下所示:
- 初始条件:计时器 TPL5110 的输出为低电平。
- 计时器电路的输入信号最初为低电平。
- 计时器电路的输入信号变为高电平
- 在 10us 或更短时间内、计时器输出变为高电平约 20 秒、从而激活音调器件蜂鸣器
- 20 秒后、计时器输出变为低电平、关闭设备蜂鸣器、大约 10 分钟
- 如果电路输入信号在 10 分钟后仍处于高位、则提示音装置蜂鸣器将再次熄灭 20 秒。 这将持续、提示音设备蜂鸣器每 10 分钟关闭一次、直到计时器电路的输入变为低电平。 请参阅干扰的波形。
感谢你的帮助