This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE906:如果 CDCE906 对上电有限制*** CDCE913/025

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CDCE906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1556406/cdce906-if-cdce906-has-restriction-on-power-up-cdce913-025

器件型号:CDCE906
Thread 中讨论的其他器件:CDCE913

工具/软件:

您好、

请告知我以下问题。

CDCE913/925 数据表坚持遵循以下要求。

   9.3 电源相关建议

    使用外部基准时钟时、必须在 VDD 斜升之前驱动 XIN/CLK、以避免不稳定的风险

     输出。

您能告诉我 CDCE906 是否不受此类限制。

MITA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mita、

    CDCE906 没有与 CDCE913/925 相同的限制。

    此致、

    CRIS