This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC556:TLC556

Guru**** 2990080 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, TLC556, TPL5110, TLV4082, TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1555257/tlc556-tlc556

器件型号:TLC556
主题中讨论的其他器件:NA555、、 TPL5110、LM339、 TLV4082、TPL5111.

工具/软件:

e2e.ti.com/.../Desired-function-waveform.pdfe2e.ti.com/.../NA555_2C00_-NE555_2C00_-SA555_2C00_-SE555-Precision-Timers-_2800_Rev.-I_2900_.pdf

你好

 我忘记在我的上一封电子邮件中包含一些信息。  请使用此电子邮件。  

 

我正在设计一个 PCB、以满足公司对大批量应用的期望。   首先,我要测试电路.  我对 TLC556 计时器有疑问、如果您能尽快帮助我将设计提交给布局团队、我们将不胜感激。  我在 pdf 中附上了我的问题,称为“期望的函数波形“。 我还附上了我一直使用的 TI 数据表。  我正在考虑使用随附数据表中的图 22 变体形式、但我不确定计时器将如何启动。  请参阅随附的 PDF、了解我需要构建的内容。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robert、欢迎来到 TI e2e 论坛。

    在下面的电路中、EN 低电平会停止两个计时器。 当 EN 变为高电平时、U1 变为高电平 20 秒。 U1 变为低电平将启动(10 分钟至 20 秒)U2 计时器。 U2 完成后、它会触发 U1 再发送 20 秒的脉冲。 R5 和 R6 是可选的、用于减慢计时电容器放电的速度(减少峰值电流)。 未显示 CONT 和电源旁路电容器。 此外、还应在 TRIG 至 VDD 之间添加 1N4148 二极管(数据表的图 25 中建议)。  精度将基于计时电容器的性能。

    e2e.ti.com/.../20s-every-10min.TSC

    此外、还考虑使用 TPL5110 等毫微功耗计时器、这些计时器确实需要大型计时电容器。 使用该器件型号启动相关主题、了解如何完成该操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、

     非常感谢您使用 TLC556 的解决方案。  你必须有 ESP、因为我没有告诉你的是、我将使用两节 AAA 电池为该电路供电。  因此、功耗对于实现更长的电池寿命至关重要。  最好使用 TPL 5110(我以前不知道存在)。  您是否能够提供一个使用 TPL 5110 的电路、此电路执行与您使用 TLS556 建议的电路相同的功能?   我们也希望能够大批量生产这款产品。 您认为 TPL5110 将投入生产多年吗? 我知道 556 已经存在了很长一段时间吗?

    此外、对于计时器、我在电路中使用 LM339 四通道比较器。  该应用只需要 2 个比较器、但我希望尽量减少 PCB 上的封装数量、并尽可能降低功耗。 但 LM339 是一个不错的低功耗选择。  您还有其他建议吗?

    我真诚地再次感谢你的所有帮助。

    罗伯特·毕晓普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    推荐给比较器和两节 AAA 电池。 TLV7024 具有内部基准电压的双通道补偿和 TLV4082 双通道补偿。  

    TPL5110 不在我的小组内(这就是为什么我建议提出相关问题)。 我将把这篇文章转移到那个小组。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    请参阅最新帖子中的响应。

    e2e.ti.com/.../tpl5110-tpl5110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ron

    我现在已经了解了其他替代方案、并决定使用您在上面建议的使用 TLC556 的电路。 我现在对您的建议电路有两个问题。

    问题 1:您说过在电路中、当使能信号变为高电平时、U1 会变为高电平、这正是我想要的。  但 TLC556 的数据表指出、556 由负脉冲触发(即当电平低于 1/3 VCC 时)。   您能解释一下吗?

    问题 2: 556 的绝大多数时间将被复位。  近似功耗是多少(TLC556 保持复位状态时的电源电流)  

    感谢你的帮助。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    您将需要两个 TPL5110。 也许加上一些逻辑帮助、可以在直流时实现低功耗。一个可以做 20 秒一个 10 分钟  

    A1) 是的,这是你说的。 RESET 为高电平、TRIG 短时间内保持低电平。

    A2) RESET 为输出低电平、而不是关断状态。 不节能。 TLC566 不是您需要的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ron

    我无法阅读或理解您对 TPL5111 的回复。  表的顶部缺失、未提供电路。  

    1.您能否提供一个使用两个 TPL5111 芯片的电路图。

    2.关于您之前的建议和 TLC556 电路图。  我有一个想法。  如果我将信号使能(高电平有效)连接 到 556 的复位引脚(当使能变为高电平时,这样就消除了复位条件)、并且还通过 RC 将使能端的反相连接到触发器输入、以便在复位变为高电平后触发器输入略微变为低电平、我认为 TIC556 电路将起作用。

    3. 我对使用两个 TPL5111 的电路感兴趣、因为它使用的功耗要少得多