This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SEP:是否需要通过 LDO 为任何电源引脚供电?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010260, TIDA-010274, LMK04832-SEP, LMX2694-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1556774/lmk04832-sep-is-it-necessary-to-power-any-of-the-power-pins-w-an-ldo

器件型号:LMK04832-SEP
主题中讨论的其他器件:TIDA-010274、TIDA-010260 LMX2694-SEP

工具/软件:

在 TIDA010260 中、它不使用 LDO 为 LMKx 供电、但 TIDA-010274 使用了。 它没有在数据表上指明、但由于我想确定的参考设计之间存在一些不一致之处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK04832-SEP(和 LMX2694-SEP)可以由开关电源供电。 这是否是一个好主意取决于应用程序。 TIDA-010260 设计报告第 3.6 节中的图显示了直流/直流转换器产生的巨大 1MHz 杂散、毫无疑问其中包括时钟 IC 耦合的一些杂散。 但是、如果 其他 AFE 电源轨已经预见到这些杂散、或者时钟 IC 贡献足够小、以至于其他源占主导地位、或者如果应用 信号处理可以 安排滤波或忽略直流/直流杂散、则使用直流/直流转换器 可能是一种有用的优化。