This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:LMK05318 应用问题

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1557231/lmk05318-lmk05318-application-question

器件型号:LMK05318


工具/软件:

您好的团队、

我们的客户遇到以下问题:

LMk05318 的 PRIREF 输入时钟是由 Mac 芯片提取的 LVDS 基准时钟。 为什么需要在设置参考验证设置中选择 CMOS 压摆率检测器? 为什么我不能使用振幅检测器? 据我所知、检测差分信号的振幅更合理。

在数据表中、我们建议在 5M 频率下使用 CMOS 检测器模式、即使对于差分信号也是如此。 在实际应用中、他们发现只能使用频率为 40M 的 CMOS 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    您能否分享 TCS 文件? 我想检查输入频率设置以查看放大器是否正常。 探测器的可用方式。

    此致、

    Jennifer