This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK6D:RMS 抖动@40MHz

Guru**** 2935000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1557163/lmk6d-rms-jitter-40mhz

器件型号:LMK6D


工具/软件:

你好  

是否可以测量 LMK6D RMS 抖动 (RJ)@40MHz?

数据表仅给出了从 Fout 100MHz 到 400MHz 的 RJ

此致  

Guillaume

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guillaume:  

    您可以参考数据表中的图 6-22、LMK6D 在 40MHz 时的典型抖动性能约为 350fs。 如果这对我有帮助、请告诉我。  

    此致、  

    Connor