This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1106:需要 IBIS 仿真设置帮助

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1555090/lmk1c1106-need-help-for-ibis-simulation-setup

器件型号:LMK1C1106


工具/软件:

你好

我在设置 LMK1C1106 时钟缓冲器的仿真时遇到一些问题。 我目前正在使用 ibischk7 golden parser 和 Intusoft 的 IBIS2SPICE 转换器等免费工具来分析 LTspice 或 PSpice for TI 中的信号反射。 虽然这些工具可以与其他 TI 组件正常工作、但解析器会针对 LMK1C1106 抛出多个错误(主要是“无效关键字“错误)。 随后、转换器无法打开 LMK1C1106 .IBS 文件。

您是否知道.ibs 文件导致这些错误的原因?

 

我还尝试将.ibs 文件直接导入到 Altium Designer 中以进行信号完整性仿真。 同样、这适用于其他 TI 组件的.ibs 文件、但 LMK1C1106 不适用。

对于 这种 IBIS 调查、您是否对免费工具有建议?

 

谢谢、此致、

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klaus:  
    我不熟悉 SPICE 模型及其建模。  
    我们只在产品线中使用 IBIS 模型。  
    例如、如果我使用 Hyperlynx、这是我们在 CTS 中使用的软件,我们使用它来验证模型 — 模型工作正常,我可以相应地打开它并选择合适的模型。  


    我还在 ADS 中打开了 IBIS 模型。  

    我建议客户联系正在创建该 IBIS 转 SPICE 转换器的供应商以获取更多信息。

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Klaus 和 Vincente:

    我在尝试在 Altium 中导入.ibs 文件时遇到与 Klaus 相同的问题。  
    最好知道.ibs 文件可以在 Hyperlynx 中打开而不会出现问题。 遗憾的是、我们现在无法访问 Hyperlynx 许可证。 在 Altium 中、我们将尝试寻找具有同类 TI 元件的替代解决方案来进行信号完整性仿真。

    感谢您的帮助!

    此致、

    Manuel Glahn