Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2595EVM主题中讨论的其他器件:LMX2595
工具/软件:
尊敬的团队:
如果此问题需要在其他论坛上发布、请告诉我。
我目前正在使用 LMX2595 EVM 在 25µs 内生成介于 11GHz 至 11.1GHz 之间的自动斜坡、以作为我的 DUT 的输入。 连接到 TSW1400 数据采集卡的 ADS41XX EVM 对我的 DUT 输出进行采样。
-
我想触发 TSW1400 以处理斜坡线性部分之间的 ADC 数据。 解决此问题的最佳方法是什么?
-
目前、LMX2595 使用板载晶体作为参考、而 ADS41XX 接收来自信号发生器的 120MHz 时钟。 是否需要同步它们?
此致、
Goutham