This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:如何从意外情况中恢复

Guru**** 2905640 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1556420/cdce913-how-to-recover-from-unexpected-condition

部件号:CDCE913


工具/软件:

您好、

请就以下问题向我提供建议

 

CDCE913 数据表说明如下。

8.3 电源相关建议

使用外部基准时钟时、必须在 VDD 斜升之前驱动 XIN/CLK、以避免不稳定的风险

输出。

 

如果您不遵循此注释、并且器件会进入输出不稳定的情况、可能会造成

通过切换中的 Power dwon 位、该器件会从这种异常情况中恢复

寄存器或重新写入寄存器中的 PLL 分频器位?

 

MITA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mita、

    切换掉电位或重新写入 PLL 寄存器可能有助于恢复时钟、但如果不遵循电源建议、我们无法保证器件性能正常。

    此致、

    CRIS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRIS-SAN,

    他会回答你的问题。
    请让我确认一下、在参考时钟变为有效后、CDCE913 切换电源的唯一稳健解决方案是否有效?

    MITA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mita、

    最明确的方法是这种方法。  也可以使用的另一种方法是将 PWDN 位 (R1[4]) 写入 1、然后再次将其写入 0。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem-san,

    感谢您的回答。

    MITA