This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216A:温度范围

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216A, LMK05318B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1557451/lmk5c33216a-temp-range

器件型号:LMK5C33216A
主题中讨论的其他器件: LMK05318B-Q1

工具/软件:

全部、  

我的客户有以下问题:  

LMK5C33216A 数据表规定运行温度为–40 至+85。  但它的网页显示–40°C 至+105°C。  哪一项是正确的?

我希望它是 105°C。   

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、  

    LMK5C33216A 的数据表工作温度限制为–40°C 至 85°C 是正确的。 为了避免混淆、我们正在更新网页以显示相同的温度范围。  

    如果您需要可在 高达 105°C 的温度下运行的 DPLL 器件、LMK05318B-Q1 可能是一个合适的选项。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢。  我会让他们知道