This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:DAC3283 同步

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1556146/lmk04832-synchronisation-of-dac3283

器件型号:LMK04832
主题: DAC3283 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我计划使用 4 个 DAC3283 DAC 来生成模拟信号。 我需要对 DAC 的所有 8 个输出进行相位匹配(每个 4 个输出 2 个)、并计划从单个时钟发生器(抖动清除器)LMK04832 提供 DAC 时钟和 OSTR(每个 4 个)。 此设置是否正常? 由于 OSTR 不是时钟类型的输出、我担心它的行为会怎样。 您能建议一下如何连接这些元素吗?  

DAC 时钟和 OSTR 关系

DAC 时钟合成器接口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、阿苏尔吉思、

    这应该没问题、此用例非常适合 LMK04832。 需要注意的主要一点是、我假设您希望 DAC 进行同步。 这可以通过使用 LMK04832 的同步功能轻松实现。 您只需触发单个同步事件、输出将共享相位对齐(这取决于您的 R 和 N 分频器设置是否合适、主要是 N/R =一个整数)。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们的相位匹配要求非常严格 (3ps)、这就是我们为何要寻找所需的所有选项的原因。 还有一点、800MHz DAC 应用的 OSTR 信号频率建议值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、阿苏尔吉思、

    这是一个需要我们高速 DAC 团队回答的问题。 我会将它们放进来。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Athuljith,

    DAC3283 数据表的以下一节介绍了 OSTR 频率:

    OSTR 信号可以是基于 LVPECL 的信号、与 DACCLK 相同。

    -康