This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:DCLKoutX_DDLY_CNTH/_CNTL

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1556961/lmk04828-dclkoutx_ddly_cnth-_cntl

器件型号:LMK04828


工具/软件:

您好的团队、

我们可以在数据表中看到有关 DCLKoutX_DDLY_CNTH/_CNTL 的说明、但不能在 TICS Pro 中看到说明。

在 TICS Pro 中、我们可以看到 DCLKoutX_DDLY d. 改为_CNTH/_CNTL。  

 DCLKoutX_DDLY_CNTH/_CNTL 和 DCLKoutX_DDLY 是可以的吗  d. CNTH/_CNTL 含义相同、默认值只是一个拼写错误?

此致、

高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    【已删除】
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不仅仅是拼写错误 — 这些都是单独的字段。

    一组字段 (DCLKoutX_DDLY_CNTH/_CNTL) 控制分频器同步事件期间插入的固定延迟。 在 TICS Pro 中、这些字段位于延迟列中。 有关详细信息、请参阅数据表第 9.3.3.1 节固定数字延迟。

    另一组字段 (DCLKoutX_DDLY) d. _CNTH/_CNTL) 控制动态延迟调整。 在动态数字延迟事件(当所选通道的 DDLYdX_EN = 1 时、通过写入 DDLYd_STEP_CNT 进行触发)期间、分频器暂时为 DCLKoutX_DDLY 输出逻辑高电平 d. _CNTH VCO 周期、为 DCLKoutX_DDLY 提供逻辑低电平 d. _CNTL VCO 周期。 有关详细信息、请参阅数据表部分 9.3.3.2 动态数字延迟。