This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD110A:CDCLVD110A UL 或 CE 认证

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD110A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1554198/cdclvd110a-cdclvd110a-ul-or-ce-certification

部件号:CDCLVD110A


工具/软件:

您好的团队、

我是否可以获得 CDCLVD110A IL 或 CE 认证?

谢谢!

Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunjing:

    我无法找到任何在线认证此器件的文档。 不过、这是一种简单的缓冲器、功耗低。 它应该满足合规要求、但让我与我们的合规专家交谈、看看我们是否有任何支持文档。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    谢谢! 请与合规专家联系,期待您的回复!

    Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunjing:

    我咨询了我们的合规专家、但我们没有 CDCLVD110A 的 UL 或 CE 认证。 该器件通过了 RoHS 认证、不包含会带来火灾风险的元件。 通常、我们提供针对评估模块的 UL 认证、但不提供针对芯片本身的认证。

    谢谢、

    Michael