This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899:从 TI 器件 TLV840MADL13DBVR 更改为 TPS3899DL13DSER 原理图审阅

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1558744/tps3899-from-ti-part-tlv840madl13dbvr-change-to-tps3899dl13dser-schematic-review

器件型号:TPS3899


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我最近使用 TLV840MADL13DBVR 完成了电路验证、并且工作正常。 我想减小 PCB 面积。 。、我计划将 TLV840MADL13DBVR 替换为 TPS3899DL13DSER μ A

请。查看 TPS3899DL13DSER 的原理图并指出任何关键注意事项或预防措施

谢谢您。

 

此致、Max Huang

e2e.ti.com/.../TPS3899DL13DSER_2600_TLV840MADL13DBVR_5F00_schematic-review.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    除了 TD 计算之外、TPS3899DL13DSER 的原理图看起来不错。 TPS3899 数据表的第 6.3.2 节中给出的公式为:

     

    因此、典型的  Td 将为 65.55ms、而不是 61.97ms。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    感谢您的提醒和更正。

    我想确认当 CTR 为 0.1µF。时、附件中的几个位置是否需要更正为 65.55ms

    e2e.ti.com/.../TPS3899-tD-reset-time-delay-confirm_2E00_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    您所附的文档似乎不正确、需要更新。 我们将调查此问题并进行必要的更正。

    -亨利