This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1202:从 TI 器件 LMK00334RTVRQ1 更改为 LMKDB1202REYT 原理图审阅

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1558705/lmkdb1202-from-ti-part-lmk00334rtvrq1-change-to-lmkdb1202reyt-schematic-review

器件型号:LMKDB1202


工具/软件:

您好 TI 团队、

我最近已经使用 LMK00334RTVRQ1 完成了 PCIe 接口电路的验证[请参阅随附的 文件 LMK00334RTVRQ1_FOR_TI_review.pdf]、且其工作正常。

但是、由于 LMK00334RTVRQ1 有 4 个通道、我只使用两个通道、因此我想减小 PCB 面积。μ m

因此、我计划将 LMK00334RTVRQ1 替换为 LMKDB1202REYT [请参阅 随附的 文件 New_design_LMKDB1202REYT&LMK6HA10000ADLF_for_TI_review.pdf]。

请帮助我查看 LMKDB1202 的原理图、并指出任何关键注意事项或预防措施。

此致、Max Huang

e2e.ti.com/.../New_5F00_design_5F00_LMKDB1202REYT_2600_LMK6HA10000ADLFR_5F00_for_5F00_TI_5F00_review.pdfe2e.ti.com/.../LMK00334RTVRQ1_5F00_for_5F00_TI_5F00_review.pdf

e2e.ti.com/.../New_5F00_design_5F00_LMKDB1202REYT_2600_LMK6HA10000ADLFR_5F00_for_5F00_TI_5F00_review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我看了一下您的新原理图、一切看起来都很好! 我得到的唯一反馈位是 LOS#输出信号是开漏信号、因此需要一个外部上拉电阻器。 4.7k Ω 应该合适。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael、

    感谢您的。

    谢谢、

    最大值