This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832EVM:从内部 122.88MHz VCXO 生成低抖动 LVDS

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1559572/lmk04832evm-generate-low-jitter-lvds-from-internal-122-88mhz-vcxo

器件型号:LMK04832EVM


工具/软件:

您好的团队、

一位客户希望 使用 LMK04832EVM 从内部 122.88MHz VCXO 生成低抖动 LVDS。

我想知道、最好的 PLL 和内部滤波器设置可在 122.88MHz 内部时钟频率和极低抖动下实现 300MHz 频率。 请您在这里提供帮助。

此外、我们是否还有更多有关如何使用 TICS Pro/PLLLtanium 软件的培训资源?

我发现以下内容:

这是 TICS Pro 用户指南。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/48 TICS-PRO-GUI-_2D00_-User-Manual.pdf

还有其他问题吗?

此致、

兰迪