This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:输出分频器的运行条件

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1556994/lmx2582-oerating-conditions-in-output-dividers

器件型号:LMX2582


工具/软件:

一些 LMX2582 器件在 CHDIV_SEG1 的设置下无法正确分频 7011.2MHz VCO:divide-by2、CHDIV_SEG2:divide-by8、CHDIV_SEG3:-(REG35:0x109B、REG36:0x0420)。 其他器件可以正确分频。
在这两种情况下、锁定检测器都指示“已锁定“、因此输出拆分器在某些器件中似乎无法正常工作。

当我将分频器设置更改为 CHDIV_SEG1:Divide-by2、CHDIV_SEG2:Divide-by4、CHDIV_SEG3:Divide-by2 (REG35:0x059B、REG36:0x0441) 时、器件可正常工作。
在 6627.2MHz 的 VCO 频率下、6819MHz 透镜工作正常。

这些是否有缺陷或 分压器是否有工作条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashida-San:

    如果您需要 44xx MHz、则应使用较低的 VCO 频率。 数据表包含以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:
    感谢您发送编修。
    表 7-4 中的 VCO 频率是否显示了对最大 VCO 频率的限制?
    如果是、在 2020 年(在不发布数据表修订版 E 之前)、接受使用 SEG1=2、SEG2=2 作为 1414MHz 输出。
    e2e.ti.com/.../
    这种用例现在是否不可接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:
    表 7-4 建议在 1540MHz 输出的情况下设置 SEG1=3、SEG2=1、SEG3=1。
    我尝试了 2 个设置。
    当设置 SEG1=3、SEG2=1、SEG3=1 和 VCO=VCO 时 4620MHz、分频器无法正常工作、但当设置 SEG1=2、SEG2=2、SEG3=1 和 6160MHz 时、分频器可以正常工作。
    前一个设置在表 7-4 的范围内、后一个设置超出范围。
    我指的是什么错误??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashida-San:

    我的电路板支持这两种配置。

    当  SEG1=3、SEG2=1、SEG3=1 且 VCO = 4620MHz 时、您不是在所有器件上获得输出、还是仅在您报告有问题的同一器件中获得输出?

    供参考、下面是我设置中的寄存器设置。

    e2e.ti.com/.../LMX2582_5F00_4620MHz.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:
    我很抱歉我的错误判断。 我的电路板支持这两种配置。 问题出在以下电路中。

    LMX2582 的输出以 2 分频方法驱动正交发生器。 我需要 进行 2/4/8 分频的 180 –15400MHz 输出。 3 分频输出会在后续电路中导致较大的正交相位误差。
    是否有输出频率的配置(例如 SEG1=2、SEG2=2 和 1184 –1540MHz)?
    e2e.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashida-San:

    因此、您的问题是您的系统不支持奇数分压器输出、这是合理的。  

    如果您所需的频率介于 1184MHz 和 1540MHz 之间、我认为可以使用 SEG1=SEG2=2 来得到 4 分频。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:

    当然、我想对 Over 1184MHz 使用 SEG1=SEG2=2。 但是、当 SEG1=SEG2=2 时、每个分频器的最大 VCO 频率以及 1184MHz 范围内的输出频率 超出了表 7-4 的范围。 此配置是否可以接受??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashida-San:

    最大 SEG2 的输入频率约为 3.3GHz。 因此、只要输出频率限制为 1540MHz、SEG1=SEG2=2 是有效配置。

    通常、我们建议遵循表 7-4、这将返回可预测的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:

    感谢您提供有关最大值的信息 SEG2 的输入频率。 我使用 SEG1=SEG2=2 配置。 –1540MHz 指示灯。

    此致。