This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595 解锁

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1560366/lmx2595-lmx2595-unlock

器件型号:LMX2595


工具/软件:

尊敬的、TI 团队:

在大规模生产期间、一个 LMX2595 卡出现异常锁定。

测量结果表明、CPOUT 引脚在上电并未配置时电压约为 2.5V(普通卡的正常电压约为 0.35V)。

芯片的 3.3V 电源正常、BIAS 引脚电压也正常。

芯片是否会损坏?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo、

    我假设该器件无法锁定、对吧?

    如果我们编程 POWERDOWN = 1、您是否会看到电流下降? 您还可以测量引脚电压以确认其断电。  

    他们是否进行了 ABA 测试?