This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04803:关于 0 延迟单 PLL 模式馈送多路复用器

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1559949/lmk04803-about-0-delay-single-pll-mode-feedmux

器件型号:LMK04803


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

在 0 延迟单 PLL 模式下、如果关闭、输出是否仍可用作反馈输出?
详细设置如下图所示。 

顺便说一下、如果我需要在不同的上电条件下对齐不同通道的输出相位、那么在零延迟模式下是否仍然需要同步? 
反馈是否需要使用最小输出频率?

谢谢!

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要 CLKoutX_Y_PD = 0、分频器仍处于启用状态、因此输出仍可用作反馈输出。 换句话说、CLKoutX_TYPE 的值不影响输出是否可用作反馈输出。

    即使在零延迟模式下、仍需要 SYNC 来对齐所有输出。 每个分频器的 MICROWIRE 编程会导致分频器在内部复位、由于 MICROWIRE 逻辑不一定与时钟分配路径同步、因此在对寄存器进行编程后、每个分频器相位实际上会随机化。 将输出放置在反馈路径中会相对于输入限制该输出的可能相位、但不一定相对于其他输出。 幸运的是、LMK0480x 器件具有一项称为合格 SYNC 的有用功能、该功能可将反馈时钟用作 SYNC 信号的重新计时器。  数据表的第 8.3.9.3.5.4 节提供了一个示例。