This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:输入时钟格式

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1561240/cdce6214-q1-input-clock-format

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件: CDCE6214

工具/软件:

大家好、我正在尝试同步多个此器件、并且我正在考虑使用另一个 CDCE6214-Q1 创建这个基准时钟信号到 PRIREF_P 和 PRIREF_N 中(当然,还向所有器件馈送同步脉冲)。 我的问题是、是否能够使用直接交流耦合到所有其他 CDCE6214-Q1s PRIREF_P 和 PRIREF_N 引脚中的 LVDS 输出、或者输入是否必须是正弦波或其他任何引脚。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felipe、

    您是尝试将输出相互同步、还是将输出同步到未输出?

    通过 I2C 或引脚控制提供的 SYNC 功能允许彼此同步输出。 为了在输入和输出之间进行对齐、您需要设置零延迟模式 (ZDM)。

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kadeem、

    我尝试同步所有输出、但据我所知、所有时钟都需要通用时钟和 SYNC 信号。 我的问题是我是否可以使用另一个 CDCE6214 的缓冲输出作为其余部分的时钟输入源。

    谢谢!

    Felipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felipe、

    您可以利用零延迟模式、对从一个 CDCE6214 到另一个 CDCE6214 的输出进行边沿对齐。  在 PRIREF 上提供基准时钟作为 PFD 基准、而 SECREF(外部 ZDM)或 OUT2(内部 ZDM,较高传播延迟)用作反馈时钟。  数据表的第 20 页和第 21 页介绍了此行为。

    您是否有理由使用多个 CDCE6214 而非单个缓冲器器件进行同步? 您是否有可用作参考的时钟树、以便更好地理解您的要求?

    谢谢、

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kadeem、

    很抱歉我的问题不是很清楚。 我有多个 CDCE6214、让它们的输出进行同步化。 我的问题与我将每个 CDCE6214 输入 PRIREF 的信号有关(而不是在每个 CDCE6214 上使用晶体)。 我的问题是、我是否可以获取另一个时钟(如 CDCE6214)的输出、缓冲其输出并将缓冲信号用于每个 PRIREF 引脚? 有关直观说明、请参阅随附的图像:

    谢谢您、

    Felipe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felipe、

    我明白了、现在更清晰了。

    对于多个 CDCE6214、由于器件间的偏差、这可能不适合您需要的方式。 同步时序不准确、要实现同步的 VCO 周期数因器件而异。

    您需要多少个输出时钟、这些是 LVDS 还是不同的格式? 理想解决方案可能是使用带有单个缓冲器器件的振荡器来实现所有输出之间的同步。

    谢谢、
    Kadeem