This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:输出功率

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1561365/lmx2820evm-output-power

器件型号:LMX2820EVM


工具/软件:

当在 TICS 中将通道功率设置为 0 且 Fout < 5.5GHz 时、最小输出功率是多少? 数据表中未提及最小功率。 我是否可以考虑最小输出功率为–53dBm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中会有一个图。