This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:opt_REG_2 值

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1561045/lmk04828-opt_reg_2-value

器件型号:LMK04828


工具/软件:

 尊敬的 Derek  

我对 LMK04828 的 opt_REG_2 值有一个相关的问题。
数据表规定固定值为 51 (0x33)、但 DAC3XJ8X GUI V1.3 软件会在配置文件中填充值 15 (0x0F)。

应使用哪个值?

此致

Piet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有选项、请使用数据表值。

    OPT_REG_1 和 OPT_REG_2 是 VCO1 (2920 至 3080 VCO) 的 VCO 温度补偿 (OPT_REG_1) 和振幅校准 (OPT_REG_2) 设置。 特别是、将 OPT_REG_2 设置为 0x0F 会在校准期间选择最低的 VCO 驱动器电流、这实际上会使使用 VCO1 时与相位噪声性能相差几 dB。 我们也应该提请 DAC3XJ8X GUI 所有者注意这一点 — 如果 GUI 软件使用建议的设置、会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Derek