This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906BEVAL:有关 VCXO 的问题

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1554838/lmk04906beval-question-about-vcxo

器件型号:LMK04906BEVAL
主题中讨论的其他器件:LMK04906

工具/软件:

您好:

问题 1:
LMK04906 评估板用户指南 (snau126A.pdf) 的第 35 页指出、“图 15 展示了爱普生爱普生 C2000-4231CA 25.0000MFGRC3 VG 的开环典型相位噪声性能。“ 但在第 16 页的图 15 中、图中显示“CVHD-950-122.88",“,它、它不是 Epson VCXO、而是 CRYSTEC VCXO 名称。 EPSON 或 CRYSTEC 哪一项是正确的?

问题 2:
LMK048xx 评估板用户指南第 36 页的表 12 和第 40 页的表 13 (snau076B.pdf) 是相同的。 VCXO 不同、并且频率也不同。 为什么它们是相同的?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,

    Q1:VCXO 是 爱普生 XC2000-4231CA 25.0000MFGRC3 VG。

    Q2:我对这个问题有点困惑。 我查看了您提到的文档、表 12 和表 13 完全指定了两个不同的测量值。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    感谢您的回答。
    对于第 2 季度、表 12 在  LMK04906 评估板用户指南 (snau126A.pdf) 的第 35 页上、但表 13 在  LMK048xx 评估板用户指南的第 40 页上 (snau076B.pdf)。 这些不在同一个文档中。 但它们是相同的、为什么?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San,

    这很奇怪。 我查看了这两款器件的列出数据表、表中的数据对应于  CVHD-950-122.88 或其他一些 122.88MHz VCXO。  

    我将更详细地研究它,试图找到 爱普生 VG 4231CA 25.0000MFGRC3 的数据。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    对此有任何更新?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hirano-San,  
    似乎存在一些差异、总的来说、整个 BOM 和用户指南列出了 25MHz 爱普生 VCXO。 我想假设情况就是这样。  

    我认为这是个拼写错误。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vicente

    我问的是关于第 2 季度的问题。
    为什么  SNAU126A.pdf 中的 25MHz VCO 相位噪声与 SNAU076B.pdf 中的 122.88MHz VCO 相位噪声完全相同?


    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirano-San,

    如 Vicente 所述、这是描述 25MHz VCXO 的表格的拼写错误。 此表中的数据对应于 SNAU076B 中指定的 122.88MHz VCXO。 我查看了  Epson C2000-4231CA 25.0000MFGRC3 VCXO 的数据表、但未指定 VG 抖动数据。

    谢谢、

    Michael