This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828BIQ 低温环境下(±10℃)断链 μ s

Guru**** 2664225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1558691/lmk04828-lmk04828bisq-10

器件型号:LMK04828


工具/软件:

LMK04828BIQ 芯片在低温环境下(±10℃)会断链、芯片的第22pin时钟信号一直没有输出、请问是什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qi:  
    您可以用英语发帖吗? 很抱歉给您带来不便。  

    此致、  

    Vicente

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK04828BIST 芯片在低温环境 (±10℃) 下出现连接断开的情况、并且芯片引脚 22 上的时钟信号从未输出过。 您能告诉我原因是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qi:

    连接中断是什么意思?  

    对于您的信号、从不从引脚 22 输出、该引脚对应于 SDCLKout5、即 SYSREF 输出。 您是否已将 SYSREF 配置为输出信号? 您是否触发了同步事件? 您是否看到引脚 23 上的输出?

    您是否能够共享您的寄存器配置? 可以作为.txt 文件或.tcs 文件。

    谢谢、

    Michael