This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:如何使用 TPS3851

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1560153/tps3851-how-to-use-the-tps3851

器件型号:TPS3851


工具/软件:

我是 Nakasuji。

我有两个关于如何使用 TPS3851H50EDRBR的问题。

 

1、微控制器侧,我想在一个输入上接收它。

  是否可以按照图 1 所示进行连接?

 

2、我想使用 SET1 引脚作为使能引脚。

我只想在使用调试器时禁用它。

  正常时间:h    禁用:l

是否可以按照图 2 所示进行连接?

此致、

Nakasuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naksuji:

    对于 1 是、只要 WDO 置为低电平时 RSTX 的 VIL 高于分压器的输出、该配置就正常。

    对于 2、此配置 是该器件的正确配置。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:

    感谢您的答复。

    我的问题已解决。

    此致、

    Nakasuji