This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:是否可以获取版本 1.6.8?

Guru**** 2665185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1559040/pllatinumsim-sw-can-i-get-version-1-6-8

器件型号:PLLATINUMSIM-SW


工具/软件:

我安装了最新版本 1.6.9、遇到了几个不同的问题。

1. 我加载了 1.6.8(由另一位设计师) 在 1.6.9 创建的一个设计,并看到问题,从被动选择滤波器顺序,说有源类型 A ,三阶滤波器不反映在 GUI(原理图和环路滤波器组件)我会把屏幕截图附加到我在 1.6.8(工作)和 1.6.9(故障)中看到的屏幕截图

1.6.8 屏幕截图:

   

1.6.9 屏幕截图:

想知道打开/编辑/仿真使用不同工具版本 1.6.8 和 1.6.9 创建的设计时是否存在兼容性问题。

另一位帮助我设计此设计的工程师无法使用他的 1.6.8 软件打开我在 1.6.9 中创建的设计 。 这似乎是一个工具不兼容的问题。

2.  加载仿真文件时出现代码异常。  点击“Continue"就“就可以处理已加载的设计。

我想安装 1.6.8、但在 TI 网站上找不到该版本(我只看到了 1.6.5 和 1.6.9)。  请提供 1.6.8 版的链接。

谢谢您、

-Gurushankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gurushankar、

    我认为问题是我在 1.6.9 中向文件添加了一个字段、现在这将抛出问题。  我将通过其他升级更新到版本 1.7.0、并尝试修复此问题。

    至于 1.6.8 版,我们有这个版本,但我不确定最好的方法来获取它给你。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dean。 是否可以在 PLLatinum 软件页面上上传 1.6.8? 这将避免通过 IT 安全钩。

    -Gurushankar