This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:时钟的稳定时间

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1561648/lmk04828bevm-settling-time-for-the-clock

器件型号:LMK04828BEVM
主题中讨论的其他器件:LMK04832LMX2594

工具/软件:

尊敬的团队:

我将针对 LMK04828B 和 LMX2594RHAR 的 CPOUT 引脚使用以下环路滤波器配置。 重新配置器件后、我需要计算时钟的稳定时间。 您可以帮助计算稳定时间吗? 计算输出时钟稳定时间的过程是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajmal:  
    模拟稳定时间取决于各种因素、包括环路带宽、频率、电荷泵电流等  
    锁定时间的合理估算值为 4/LBW(环路带宽)  

    鉴于 LMK048xx 或 LMK04832 系列不用于跳频、因此锁定时间无关。  
    作为高性能射频合成器的 LMX 系列等器件可以使用 PLLatinumSim 估算锁定时间 — LMX 器件支持此特性的原因是锁定时间很重要的跳频等应用。  
    通常、LMK048xx 或 LMK04832 将保持锁定频率与锁定时间无关。  

    您可以估算 PLLatinumSim 中 LMX2594 的锁定时间。  

    此致、  

    Vicente  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复!!