This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:可以使用可充电电池

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002, BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1560541/bq32002-possible-to-use-a-recharable-battery

器件型号:BQ32002
主题: BQ32000 中讨论的其他器件

工具/软件:

是否可以为 BQ32002 使用 CR2032 可充电电池? 我的想法是通过来自 LDO 的 3V 电压对电池进行充放电。 该输出电压通过二极管传输至电池进行充电。 当 Vbatt == 3V 时、没有电流流动、因此电池已满

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erwin:

    可充电电池是否用于 Vcc(不是 Vback)?

    如果电池用于 Vback、那么您可以考虑 BQ32000、它有一个内部充电器来为连接到 Vback 引脚的电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我本来打算将它用作 VBAK。 正常运行时、由 VCC 供电。 此时、VBACK 通过来自 LDO 的 3V 电压充电、LDO 通过二极管连接到 VBACK。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为可以使用  BQ32000、 就像使用 BQ32002 软件一样?  我看到 Zephyr 具有用于 BQ32002 的驱动程序、而不是用于 BQ32000 的驱动程序  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erwin:

    如果使用 BQ32000、则不需要外部充电器。  

    除了 BQ32000 中内部充电器的附加寄存器设置外、软件兼容 99.9%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我团队中的软件开发人员可以使用中提供的兼容 Zephyr 驱动程序  

    使用 BQ32000 时的 BQ32002?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为是这样。